+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
まずは、Raspberry Pi 4 Model BかRaspberry Pi 5を選ぶのがベストでしょう。どちらのモデルもフル機能を提供しますが、価格、性能、必要なハードウェアが異なります。
Raspberry Pi 4 Model Bは、最初のシングルボードコンピュータとして非常に人気があり、よく説明されているプラットフォームです。クアッドコアCortex-A72 1.8GHz プロセッサと最大8GB LPDDR4 RAMを搭載し、快適なLinux操作、ブラウザサポート、文書編集、プログラミング学習、簡単なオートメーションやロボットプロジェクトが可能です。 *安定した設計で、コミュニティによって十分にサポートされており、膨大なアクセサリ・データベースや既製のチュートリアルと互換性がある。 重要なのは、Raspberry Pi 4の必要電力が比較的低いことだ。15Wの電源(5V / 3A)で十分で、多くの場合、パッシブ冷却でも十分だ。多くの場合、受動的な冷却でも十分です。このため、初めてのユーザーにとって重要なスタートアップ・コストを抑えることができます。
Raspberry Pi 5は、最新かつ最もパワフルなバージョンです。最先端のCortex-A76 2.4GHzプロセッサ 、より高速なLPDDR4Xメモリ(最大16GB) 、新しいI/OチップRP1 、PCIeインターフェースによるNVMeドライブのサポート 、グラフィック性能の大幅な向上(Vulkan 1.2対応のVideoCore VII)など、多くの改良が加えられています。 これは、Raspberry Piをデスクトップ・コンピュータとして、あるいは最初から強力な開発プラットフォームとして使いたいユーザーにとって優れた選択肢です 。ただし、Pi 5 には、より強力な電源(27W)とアクティブ冷却 が必要で、スターターキットのコストが高くなることに注意が必要です。さらに、Raspberry Pi OSのバージョン「Bookworm」は、最新のWaylandグラフィックス・サーバーを使用しているため、レガシー・アプリケーションとの互換性に若干の問題が生じる可能性があります。
主にターミナルで作業したり、GPIOピンを使ってデバイスを制御したり、センサーやダイオードのようなシンプルなプロジェクトを計画しているのであれば、さらにミニマルな選択肢を検討してみてはどうだろう -Raspberry Pi Zero 2 W 。これは非常に小型で低消費電力のバージョンで、組み込みタスクやオートメーションに理想的ですが、プロセッサとメモリの性能が限られています(512 MB RAM)。グラフィカル・システムやウェブ・プログラミング( )に初めて触れるには最適な選択肢ではありませんが、低コストのIoTソリューションには最適です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。