+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
そう、Raspberry Piは、いわゆるヘッドレスモード、つまりローカルのグラフィカル・インターフェースなしで、モニターなしで簡単に使うことができる。この場合、通常はSSHまたはVNCプロトコルを使用して、ネットワーク経由でデバイスをリモート操作します。
ヘッドレス*モードとは、物理的に接続されたモニター、キーボード、マウスなしでコンピュータを操作することを指す。これはRaspberry Piでは非常に一般的な使い方で、特にサーバーアプリケーション、ホームオートメーション、モニタリング、IoTプロジェクト、計測ステーションなどで使われます。デバイスは完全に自律的に動作し、ユーザー( )によってリモートで管理されます。ユーザーは別のコンピューター(LAN経由でローカルに、またはインターネット経由でリモートで)からデバイスに接続します。 最も一般的に使用されるプロトコルは、SSH(Secure Shell) で、Raspberry Piのコマンドラインにアクセスできます。ユーザーは、デバイス上で直接作業しているかのように、コマンドを実行したり、ソフトウェアをインストールしたり、システムを管理したりすることができます。グラフィカルデスクトップインターフェースが必要な場合は、VNC (Virtual Network Computing) を使ってアクセスすることが可能で、Raspberry Pi OS のグラフィカルデスクトップ環境をリモートで表示することができます。
Raspberry Piをヘッドレスモードで起動するには、OS(例:Raspberry Pi OS)が入ったmicroSDカードを用意し、初回起動前に2つの設定ファイル を追加する必要があります: 1つ目はsshファイル(拡張子なし)で、ブートパーティションのルートディレクトリに存在することで、自動的にSSHアクセスが有効になります。2つ目は wpa_supplicant.confで、Raspberry Piをホームネットワークに自動的に接続するためのWi-Fiログイン情報(名前とパスワード)が含まれています。また、Raspberry Piをイーサネット経由で有線接続することも可能で、この場合はWi-Fiの設定をすることなくすぐに接続できます。 デバイスが起動したら、ユーザーは(ルーターパネルなどで)IPアドレスを見つけ、SSHクライアント(WindowsのPuTTYなど)を使って接続するか、リモートデスクトップが設定されていればVNC Viewerアプリケーションを使います。
ディスプレイなしで動作するRaspberry Piは、以下のような用途でよく使われます:
ヘッドレスモードの主な利点は、省資源、省スペース、省エネルギー( )であるだけでなく、どこからでもリモートで作業できることです。これにより、Raspberry Piを屋根裏部屋やテクニカルボックス、作り付けの家具など、手の届きにくい場所に設置し、すべてネットワーク経由で管理することができます。 ただし、ヘッドレスモードでの作業には、テキストモードでのLinuxの少なくとも基本的な知識が必要であることを念頭に置く価値がある。全くの初心者の場合、最初の設定はモニターにアクセスできなければ難しいかもしれません。 、そのため多くのユーザーは、ネットワーク設定の間だけ画面を一度接続し、その後リモート操作に切り替えることを選択します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。