+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Raspberry Piはオープンソース製品ですか?

完全ではない。Raspberry Piは完全なオープンソース製品ではないが、そのエコシステムはオープンソースソフトウェアに大きく依存している。 オペレーティングシステム、開発道具、ドキュメントは広く公開されているが、ハードウェアと低レベルソフトウェアの一部はクローズドなままだ。

ラズベリー・パイを支えるオープンソースの理念とは?

Raspberry Piは当初からアクセス可能な教育プラットフォームとして設計されており、開発者は、オープンで知識を共有する文化を強く支持しています。 Raspberry Pi OS (Debian Linuxベースのオペレーティングシステム)、GPIOライブラリ、開発道具(Thonny、Python、C/C++など)、グラフィカル環境などの主要なソフトウェアコンポーネントは、オープンソースライセンスで提供されています。ユーザーはこれらのコンポーネントを自由にダウンロード、変更、配布することができます。 Raspberry Pi OSはオープンソースであるだけでなく、Piハードウェアプラットフォームに最適化され、定期的にアップデートされ、サポートされる環境でもあります。これにより、教育や趣味のプロジェクトにとって重要な安定性と長期的な可用性が保証されている。

Raspberry Piの何がオープンソースではないのか?

ソフトウェアのオープンソース化とは裏腹に、Raspberry Piのハードウェアデザイン()そのものは完全には公開されていません。 つまり、BroadcomのBCM2711やBCM2712のようなSoC(System on Chip)チップの完全な電子回路図、PCB設計ファイル、ドキュメントを見つけることはできません。 Raspberry Piは独自のファームウェア(EEPROMに格納されたクローズドソースのソフトウェア)を使用しており、これがデバイスのブート手順を担っています。そのアップデートや設定道具は部分的に利用可能だが、ファームウェア自体のソースコードは公開されていない。この状況はVideoCore GPUのドキュメントでも同様で、オープンハードウェアコミュニティからは何年も批判されてきた。 また、RP1チップ(Raspberry Pi 5で使用されているI/Oブリッジ)のようなコンポーネントは、Raspberry Pi Foundationによって設計されているものの、、オープンなハードウェア仕様 、プラットフォーム全体の完全な独立した再実装を妨げている。

より「オープン」なRaspberry Piはありますか?

Raspberry Piのエコシステムにおける代替案として、Picoシリーズモデルで使用されているマイクロコントローラーRP2040 があります。このチップはRaspberry Pi Ltdによって設計され、そのドキュメント、リファレンス回路図、SDKは完全にオープンです 。さらに、RP2040はオペレーティングシステムを必要とせず、ベアメタル環境またはMicroPythonのような軽量インタプリタで動作するため、ハードウェアやソフトウェアの開発者にとって非常に利用しやすい。 しかし、RP2040はマイクロコントローラーであり、本格的なシングルボードコンピュータ(SBC)ではないため、その用途はデバイス制御、タイミングロジック、アナログ測定、リアルタイムシステムとの統合など、それほど複雑でないプロジェクトに限られる。 要約すると、Raspberry Piは、オープンソースの哲学とプロプライエタリな要素を組み合わせている。 、クローズドなハードウェア構造を維持しながら、オープンなオペレーティングシステムと道具を提供している。趣味や教師、組み込みシステムの開発者など、ほとんどのユーザーにとって、リソースの利用可能性は十分すぎるレベルです。しかし、完全にオープンなハードウェア・ソリューションを求める人は、別のプラットフォームを検討するか、Raspberry Piシリーズの中で最もオープンな部分であるRP2040チップを使用する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る