+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
Raspberry Piには伝統的な電源ボタンがない。ハードウェアをシンプルにすることでコスト、消費電力、回路の複雑さを削減し、ミニマリストでエネルギー効率の高いコンピューティング・プラットフォームとして設計されているからだ。 電源のオン/オフは、電力を印加またはカットすることで行われますが、これはマイクロコンピュータの性質によるものです。
Raspberry Piは、プログラミングと電子工学の学習を容易にすることを主な目的として、低価格の教育用シングルボードコンピュータ(SBC)として開発された。主な設計上の考慮点は、、ハードウェア・コンポーネントの数を極限まで減らし、 、製造コストを削減し、使用を簡素化することでした。 電源管理コントローラー(ACPI規格など)や専用の電源ボタンを持つ従来のPCとは異なり、Raspberry Piは、電源ステータスを管理する独立したマイクロコントローラーを持たない 。起動と動作のロジックはすべて、メインSoCへの電圧印加に直接基づいている。実際には、電源が投入されるとデバイスの電源が自動的にオンになり、電源が切られるとオフになる。
電源を物理的に切断することは、Raspberry Piの電源を切る最も簡単な方法ですが、、ファイルシステムの安全な方法とは言えません。 。特にデータの書き込み中に激しくシャットダウンすると、オペレーティングシステムやmicroSDカードにダメージを与える可能性があります。制御されたシャットダウンの欠如は、長年にわたって経験の浅いユーザーの間でクラッシュやデータ損失の最も一般的な原因の1つとなっています。 そのため、電源を切断する前に、ソフトシャットダウン を実行することをお勧めします。つまり、GUI またはターミナルで sudo shutdown -h now コマンドを使用してオペレーティングシステムをシャットダウンします。システムが停止して初めて、物理的な電源を安全に切断することができます。
Raspberry Pi 5 では、専用の電源ボタン が初めて導入され、プログラムによるシステムのシャットダウンと再起動が可能になりました。これは重要な設計変更であり、Pi 5が性能と機能の面でデスクトップ・コンピューターに近づいているという事実が後押ししている。ボタンの導入により、端末やマウスに手を伸ばすことなくソフトシャットダウン機能を実装することができ、ユーザーの利便性とシステムの安全性が向上します。 Raspberry Pi 5は、より強力な電源とRP1コントローラーを使用し、ハードウェアの制限によりこれまで不可能だった電源状態の管理を実現しました。
Pi 5より前のモデルでは、、選択したGPIOピンに接続し、適切なソフトウェアスクリプトを使用することで、簡単な電源ボタンを自分で追加することが可能です。これにより、ボタンが押されたときにシステムのソフトシャットダウンを実行できますが、それでも完全なPCスタイルの電源管理機能は実装されていません。また、電子工学とGPIO操作の基本的な知識が必要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。