+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ダイポールアンテナ は、最も単純かつ一般的に使用されているアンテナ構造の一つであり、互いに直線状に配置され、中心点に給電される2本の導電アームで構成されています。その動作原理は電磁気現象に基づいており、交流電界 が磁界 を発生させ、これら両方の場が電波 の形で空間中に伝播します。 ダイポールアンテナは、送信機 から供給される電気エネルギーを電磁波に変換し、その逆も行う。すなわち、電波を受信し、それを電気信号に変換する。
このアンテナの基本形は、いわゆる半波長ダイポールであり、その長さは、設計対象の信号の波長の半分に相当する。 これは共振構成であり、高い動作効率と、トロイド形状の放射特性分布を保証します。この形状により、ダイポールアンテナは軸に垂直な平面で最も効率的にエネルギーを放射し、アームの端部方向では最も放射効率が低くなります。
ダイポールアンテナは、単独で使用することも、指向性アンテナや多素子システムなどの複雑なアンテナシステムの構成要素として使用することもできます。その単純な構造、予測可能なパラメータ、比較的容易な調整のおかげで、アマチュア無線通信、地上波テレビ放送から、計測・実験システムに至るまで、多くの分野で応用されています。
入力インピーダンス、帯域幅、指向特性といったダイポールアンテナの特性は、その長さ、地上からの高さ、および電磁環境に依存する。実務では、特定の運用条件やシステム要件に適応させるため、折りたたみ型ダイポール、対称型、非対称型、マルチバンド型など、その他設計バリエーションが頻繁に用いられる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。