+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
インピーダンス( )とは、電気回路()の構成要素( )が交流電流の流れに対して示す抵抗を表す複素物理量である。これは、熱という形でのエネルギー損失に関連する実部と、容量性リアクタンスや誘導性リアクタンスに対応する虚部とを併せ持つことで、抵抗の概念を一般化したものである。 インピーダンスはオーム()で表され( )、記号 Z で表されます。その大きさと位相は、信号の周波数および回路内の構成要素の特性に依存します。
複素数表記では、インピーダンスは抵抗 R とリアクタンス X の和として表され、Z = R + jX と記述される。ここで、j は虚数単位を表す。リアクタンス は、インダクティブ部品では正の値を取り、容量性素子では負の値を取る。これは、インピーダンスが電流の振幅だけでなく、電圧と電流の間の位相シフトにも影響を与えることを意味する。インピーダンス解析により、共振条件、エネルギー損失、および回路の周波数特性を正確に決定することができる。
電気音響工学や信号伝送において、インピーダンスは信号源、伝送媒体、受信機間の適切な整合を確保する上で極めて重要な役割を果たします。不適切なインピーダンス整合は、信号の反射、歪み、および電力損失を引き起こす可能性があります。フィルタ 、増幅器、伝送線路、測定回路などの設計といった実用的な応用において、インピーダンスを理解することは、電気・電子システムの性能を最適化するために不可欠である。実験室での測定では、インピーダンスアナライザを用いてパッシブ素子の特性を精密に測定し、周波数依存性を調査する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。