+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
LCD(液晶ディスプレイ) は、電圧が印加されると空間的な配向が変化し、それによって光の透過や遮断に影響を与える液晶の特性を利用した画像表示技術です。 LCDは自ら光を放出するのではなく、外部光源(通常は液晶マトリックスの背面に配置されたバックライト)からの光を調整することで、視聴者に見える画像を作り出します。LCDの主な特徴は、低消費電力であること、そして薄型・軽量かつエネルギー効率に優れた画面設計が可能であることです。
基本的なLCDの構造は、2つの偏光層と、その間に配置された特定の構造(最も一般的なのはネマチック型)を持つ液晶層で構成されています。制御電極 は、電界下で分子の配向を変化させ、これによりディスプレイを通過する光の偏光に影響を与えます。 使用される駆動技術に応じて、LCDはパッシブモード(解像度とコントラストが限定的)またはアクティブモードで動作します。アクティブモードでは、各ピクセル が薄膜トランジスタ(TFT)と組み合わされ、精密な制御と画質の向上が可能になります。
液晶ディスプレイは、モバイル機器、コンピュータモニター、テレビ、コントロールパネル、時計、電卓、産業用機器などで広く使用されています。 解像度、応答速度 、コントラスト比、輝度、視野角などの技術的パラメータは、使用されるマトリックスの種類(TN、IPS、VA など)や LED バックライトの品質によって異なります。 LCDデジタルディスプレイ$$$section-1-4 LCDデジタルディスプレイ $$$
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。