+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

MOS - 定義

[ [MOS(Metal-Oxide-Semiconductor) は、現代のデジタルおよびアナログ電子機器で広く使用されているMOSFETトランジスタの基礎を成す半導体構造である。 これは、薄い金属層(現在では通常、ポリシリコンまたは高導電性金属)、絶縁性酸化物層(最も一般的なのは二酸化ケイ素)、および半導体基板(通常はn型またはp型シリコン)の3つの層で構成されています。 この構成により、導電材料に直接接触することなく、半導体内の導電領域における電流の流れを静電的に制御することが可能となり、小型化と高い動作信頼性を実現しています。

その動作原理は、ゲート電極 と基板の間に発生する電界 によって、半導体](/jp/ja/news/library-articles/page/62144/) 内に導電チャネルを誘導することに基づいています。ゲートに電圧が印加されると、半導体内の電荷キャリアが酸化膜層の直下の領域で引き寄せられたり反発されたりし、ソースとドレインの間に導電チャネルが形成されます。 このように、MOS構造は、制御回路に大電流を必要とすることなく、電圧による精密な電流制御を可能にします。

MOS技術は集積回路の発展において極めて重要な役割を果たしており、その高い集積密度と低消費電力のおかげで、1つのチップ上に数百万個のトランジスタを実装することが可能になりました。 これは、p 型と n 型のトランジスタを組み合わせた CMOS(相補型 MOS)](/jp/ja/news/library-articles/page/61758/) ファミリーの基礎を築き、そのエネルギー効率と高速性能により、デジタル論理回路の設計において主流となっています。 MOS構造は、センサー(例えば光電MOSFET)、半導体メモリ(例えばEEPROM、フラッシュメモリ)、アナログ回路にも使用されており、現代のマイクロエレクトロニクスの礎となっています 。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る