+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

MOSFET - 定義

MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) は、2つの電極 (ソースとドレイン)間の電流の流れが、ゲート電極に印加される電圧によって制御される半導体電界効果トランジスタである。 このゲートは、金属酸化物からなる薄い絶縁層によって半導体チャネルから分離されている。この構造により、チャネルの導電性を非接触かつ高効率に制御することが可能となり、MOSFETは電子回路やマイクロプロセッサ回路において最も広く使用されている素子の一つとなっている。

MOSFET の基本構造は MOS 構成に基づいており、導電性材料(例えばポリシリコンや金属など)で作られたゲートが、半導体基板の上に配置された薄い誘電体 層(通常は二酸化ケイ素)の上に位置しています。 ゲートに適切な電圧を印加すると、ソースとドレインの間に導電チャネルが形成され、その特性はトランジスタのタイプ(NチャネルトランジスタまたはPチャネルトランジスタ)によって異なります。電流の流れは電界によって完全に制御され、ゲート自体を通じた電荷の移動は一切ありません。

MOSFETは、非常に高い入力インピーダンス、低い静的消費電力、および高いスイッチング速度を特徴としており、論理ゲート、レジスタ、プロセッサなどのデジタル回路に不可欠です。 アナログ用途では増幅器やスイッチとして、パワーエレクトロニクスではコンバーター、電圧レギュレータ、インバータの制御素子として機能します。現代の集積回路で主流となっているCMOS 技術では、エネルギー損失を低減し、動作信頼性を向上させるために、n型とp型のMOSFETの相補的なペアが使用されています。

MOSFET技術の進歩により、デプレッションモード素子、トレンチ型トランジスタ、平面型設計、マルチゲートアーキテクチャなど、さまざまな構造バリエーションが開発されてきました。 その小型化能力と、大規模なシリコン構造内での集積の可能性により、MOSFET は現代の電子システムの基礎となる構成要素であり、現代のマイクロエレクトロニクス、オートメーション、および組み込みシステムの核心を形成しています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る