+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
オーム(Ω) は、SI における電気抵抗の単位であり、印加電圧下で回路素子が電流の流れを制限する能力を表すために用いられる。1オームの抵抗は、印加電圧が1ボルト である導体](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) に、1アンペア の電流が流れる場合に生じる。[ オームの法則によれば、抵抗は電圧と電流の比として定義され、電気回路の解析において基本的な役割を果たす。
この単位は、19世紀に電気伝導性を記述する経験則を定式化したドイツの物理学者ゲオルク・シモン・オームにちなんで名付けられた。 工学の実務では、抵抗はオームだけでなく、分析対象となるシステムの特性や関与する抵抗のレベルに応じて、キロオーム(kΩ)、メガオーム(MΩ)、ミリオーム(mΩ)などの倍数や分数が用いられる。
電気抵抗はスカラー量であり、材料の性質、形状、および温度に依存する。金属導体の場合、抵抗は温度とともに増加するが、半導体 や非線形材料では、この関係はより複雑になることがある。抵抗は熱という形で電力損失に影響を与えるため、電子機器や電力システムの設計時にはこれを考慮しなければならない。
オームは、電子機器の動作パラメータの測定、診断、および調整においても重要な役割を果たしています。 民生用電子機器、電力システム、産業オートメーションなどの実用的な応用において、抵抗測定は、部品の状態評価、回路の導通試験、および導電性・絶縁性材料の特性分析を可能にします。その普遍性と正確な定義により、オームは、電気工学 および電子工学において使用される基本的な物理単位の一つであり続けています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。