+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

フリップフロップ(トリガー回路) - 定義

フリップフロップ(トリガー回路) は、デジタル論理回路の基礎となる素子であり、1ビットの情報を2つの安定した論理状態 の形で保持するために使用されます。 フリップフロップは双安定回路として動作し、制御信号によって状態が強制的に変更されるまで、論理「0」または「1」を表す2つの可能な状態のいずれかに留まることができます。フリップフロップは、メモリや順序論理回路の基礎を形成し、バイナリデータの登録、同期 、および時間ベースの処理を可能にします。

フリップフロップの動作は、フィードバック を利用して状態を維持するゲートで構成された論理回路に基づいています。組み合わせ論理ゲートとは異なり、フリップフロップは現在の入力値だけでなく、過去の入力変化の履歴にも反応するため、メモリのような挙動を示します。 一般的な分類では、非同期フリップフロップ(クロック信号とは独立してセットされる)と、特定のクロックサイクルでのみ状態が変化する同期フリップフロップに区別される。後者はクロック駆動のデジタルシステムに適している。

最も一般的に使用されるフリップフロップの種類には、SR、D、JK、Tなどがあり、これらは入力の構成や制御信号への応答が異なります。これらは、レジスタ、カウンター、有限状態マシン(FSM)、一時的なメモリユニット、および論理状態の制御された保管や遷移を必要とするあらゆる回路で使用されます。 現代のデジタルシステムでは、フリップフロップは集積回路として、あるいはプログラマブルロジックデバイス(PLD)内に組み込まれたハードウェア記述言語(HDL)で定義されたコンポーネントとして実装されています。

デジタルシステムにおいてタイミングは極めて重要であるため、フリップフロップの設計および配置においては、伝播遅延、セットアップ時間、ホールド時間、およびメタスタビリティのリスクといったタイミングパラメータを考慮する必要があります。デジタルアーキテクチャにおいて、共有クロックの下で動作する多数のフリップフロップは、秩序立った予測可能なデータ処理を可能にします 。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る