+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

同期電動機 - 定義

同期モーター は、ACモーター 電気モーターの一種であり、ローターの回転速度は一定に保たれ、供給電圧の周波数と正確に同期しています。 これは、ロータ が、いわゆる同期速度に等しい速度で回転することを意味します。この同期速度は、電源の周波数とステータの磁極数によって直接決定されます。非同期(誘導)モーターとは異なり、同期モーターは通常運転中にスリップ(滑り)を生じません。

同期モーターの構造には、回転磁場 を生成する巻線を備えた固定子と、永久マグネットまたは電磁石のいずれかを装備した回転子が含まれます。回転子の磁場が固定子の磁場と結合できるように、回転子は適切に励磁されなければなりません。これらの磁場の同期化 により、負荷変動にかかわらず、安定かつ正確な回転速度が確保される。このため、同期モーターは、精密機械の駆動装置、発電機、あるいはサーボドライブ など、高精度な速度制御や一定の回転速度が求められる用途で使用される。

これらのモーターは、高いエネルギー効率と力率が1に近い状態で動作できるという特徴があり、産業システムにおいてエネルギー効率の観点から有利な選択肢となっています。しかし、適切な励磁なしでは回転子が単独で同期状態に達することができないため、このようなモーターを始動させるには、補助始動システムやインバータが必要となります。 最新のソリューションでは、特に永久磁石同期モーター(PMSM)ドライブにおいて、トルクと回転数を精密に制御するために電子制御システムが利用されることが多くなっています。

その特性から、同期モーターは発電分野でも広く利用されており、火力、水力、風力発電所の発電機として使用されています。これらの発電所では、電力系統()との同期を維持するために、回転速度の安定化が不可欠です 。産業用オートメーションシステムとの統合により、高精度が求められる現代の産業用途やシステムにおいて、同期モーターを効果的に導入することが可能になります。

同期電動機

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る