+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

インダクタンスとは何ですか?

発行日: 21-03-2025 🕒 3 分钟阅读


インダクタンスは電気工学および電子工学の基本的な概念の一つであり、電流が流れるときに(多くの場合コイルによって)磁場の形でエネルギーを蓄える物体の能力を説明しています。インダクタンスはヘンリー(H)で測定されます。インダクタンスは変圧器、電動機、エネルギー伝送システム、その他多くの電気機器およびシステムで重要な用途があります。この記事では、以下のトピックについて説明します。

電磁誘導の現象は1831年にマイケル・ファラデーによって発見され、ファラデーの電磁誘導の法則によって説明されています。この法則は、任意の回路に誘導される電圧は、その回路を通る磁束の変化率に等しいと述べています。

回路におけるインダクタンスの意義

回路におけるインダクタンスは、電気工学および電子工学の多くの側面で重要です。以下は、回路におけるインダクタンスの役割に関するいくつかの基本的な事項です。

  1. 電流の遅延: インダクタンス要素(例えばコイル)を含む回路では、電流の変化は即座には発生しません。コイルは電流の変化に抵抗し、回路内の電圧と電流の間に位相遅延が生じます。
  2. 誘導リアクタンス: これはコイルが交流電流に対して示す抵抗です。誘導リアクタンス(XL)は周波数(f)と回路のインダクタンス(L)に比例し、次の方程式で表されます:
    XL=2πfL
    周波数が高いほど、誘導リアクタンスは大きくなります。
  3. フィルタリング: コイルはしばしばフィルタとして使用され、高周波数を遮断し、低周波数を通過させます。これは誘導リアクタンスが周波数に応じて増加するためです。
  4. エネルギー: コイルは磁場の形でエネルギーを蓄えます。
  5. 自己誘導現象: コイル内の電流が変化すると、コイル自体に電圧が誘導され、スイッチの火花などの望ましくない効果を引き起こすことがあります。
  6. 容量との相互作用: コイルとコンデンサからなる回路では、共振が発生することがあります。このようなLC回路では、非常に高い純度の振動を得ることができ、これは無線技術で受信機のチューニングに利用されます。

回路におけるインダクタンスとその影響を理解することは、多くの電子および電気システムの設計と分析の鍵です。

インダクションが発生する時

電磁誘導は、ある領域を通る磁場のフラックスが変化するときに発生します。この現象は以下のような場合に引き起こされることがあります:

  1. 導体の磁場内の動き: 導体(例えばワイヤー)が磁場内を動くと、導体を通る磁場のフラックスが変化し、導体に誘導電圧が生じます。
  2. 磁場の強度の変化: 定常磁場の強度が時間とともに変化する場合(例えば、隣接する導体やコイルを通る電流の増加や減少による)、これは隣接する導体に誘導電圧を生じさせることがあります。
  3. 導体の磁場源に対する相対的な動き: 磁場が一定であっても、導体が磁場源に対して動く場合、導体を通る磁場のフラックスが変化し、これも誘導を引き起こします。
  4. 導体の磁場に対する方向の変化: 導体が磁場の方向に対して回転するか、その方向を変える場合、導体を通る磁場のフラックスも変化し、誘導電圧が生じます。

磁気誘導の値に影響を与える要因は何ですか?

磁気誘導の値は、特定の空間における磁場の強度の尺度です。磁気誘導の値に影響を与える要因は多くあります:

  1. ソース材料: 異なる材料は磁場を生成する異なる能力を持っています。
  2. 電流の強度: 導体(例えばワイヤーやコイル)の場合、磁気誘導の値は導体を通る電流の強度に依存します。電流の強度が増加すると、磁気誘導も増加します。
  3. ソースの形状と幾何学: 電流が流れる導体の形状と配置は、それらの周囲の磁場の分布に影響を与えます。例えば、ソレノイドコイル(長く巻かれた導体)はコイル内部に強い磁場を生成します。
  4. ソースからの距離: 磁気誘導の値は通常、磁場のソースから離れるにつれて減少します。ソースに非常に近い距離では、磁場が非常に強い可能性がありますが、離れるにつれて急速に減少します。
  5. 他の材料の存在: 鉄、ニッケル、コバルトなどの強磁性材料は、磁場の線を集中させ、局所的に磁気誘導の値を増加させることがあります。一方、透磁率の低い材料は磁場にあまり影響を与えません。
  6. 外部磁場: 既にある場所に磁場が存在する場合(例えば他のソースから)、新しいソースからの追加の磁場は既存の磁場と合算され、全体の磁気誘導の値を増加または減少させることがあります。

磁気誘導の値をさまざまな状況でモデル化し計算する方法は多くあります。特定の幾何学的配置に対する単純な公式から、より複雑な状況に対する詳細なコンピュータシミュレーションまであります。

自己誘導と相互誘導とは何ですか?

自己誘導と相互誘導は、電磁誘導の二つの基本的なタイプです。

自己誘導

この現象は、回路内の電流の強度が変化するときに発生します。電流の強度の変化は、その回路内の磁場のフラックスの変化を引き起こします。

この磁場のフラックスの変化は、電流の変化に反対する方向で動作する電圧を同じ回路内で誘導します。これはレンツの法則に従います。

自己誘導の現象が発生する要素の例としては、コイルがあります。コイルを通る電流の増加または減少は、そのコイル内で電圧を誘導します。

相互誘導

この現象は、一つの回路内の電流の変化が隣接する回路で電圧を誘導するときに発生します。

一つの回路(例えば変圧器の一次コイル)内の電流が変化すると、それによって磁場のフラックスが変化します。もしもう一つの回路(例えば変圧器の二次コイル)が近くにある場合、この変化する磁場のフラックスはその回路を通過し、その中で電圧を誘導します。

二つの回路の間で誘導される電圧の値は、一つの回路内の電流の変化の速度と両方の回路の配置と特性に依存します。

要約すると、
自己誘導は同じ回路内で電流の強度の変化によって誘導される電圧を指します。

相互誘導は一つの回路内の電流の強度の変化によって隣接する回路で誘導される電圧を指します。

これらの現象は電気工学において重要です。

相互インダクタンスが負になることはありますか?

はい、相互インダクタンスは負の値を取ることがあります。これは、コイルの相互の向きと巻き方の方向に依存します。相互インダクタンスは、一つのコイルが最初のコイル内の電流の変化によって二つ目のコイル内で電圧を誘導する能力を説明します。

誘導される電圧の方向は、コイルの相互の向きと巻き方の方向に依存します。もしコイルがそのように巻かれている場合、一つのコイルでの電流の変化に反対する方向で二つ目のコイル内で電圧が誘導されると、相互インダクタンスは負の値を取ります。

例えば、二つの平行に配置されたワイヤーがある場合、一つのワイヤー内の一方向の電流は、もう一つのワイヤー内で同じ方向の電圧を誘導します。しかし、一つのワイヤー内の電流が反対方向に流れる場合、誘導される電圧は反対の方向になります。

負の相互インダクタンスは、コイルが反対の方向に巻かれている場合や、相互の向きが反対の場合によく見られます。

実用的な応用では、既知の相互インダクタンスを持つコイルを使用してデバイスを設計する際には、コイルの巻き方と向きを理解し、システムの望ましい動作を確保するために考慮することが重要です。

コイルのインダクタンスを計算する式

コイルのインダクタンスは、巻き数、コイルの形状、その寸法、およびコア材料など、多くの要因に依存します。一様な巻きと空気コアを持つ長い円筒形のコイル(ソレノイドコイル)の場合、インダクタンスLは次の式を使用して計算できます:

ここで:

  • L – インダクタンス [H]、
  • – 真空の磁気透磁率(4π*10-7 H/m)、
  • N – 巻き数、
  • A – コイルの断面積 [m²]、
  • l – コイルの長さ [m]。

空気以外のコアを持つ要素の場合、 の値は、その材料の透磁率に置き換える必要があります。これは、 とコア材料の相対透磁率の積として表されます。また、この式は近似的なものであり、コイルの完全なソレノイド形状を仮定していることに注意する必要があります。

実際には、斜めに巻かれた巻線、端効果、不均一な磁場など、さまざまな要因がコイルのインダクタンスの正確な値に影響を与える可能性があります。より複雑なケースでは、計算により高度な手法やコンピューターシミュレーションが必要になることもあります。

さらに、実際のインダクタンス値には他にも影響を与える要素が存在します。例えば、損失、寄生容量、巻線の巻き方などが挙げられます。コイルに関する詳細情報は、この記事 をご覧ください。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る