+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 09-05-2025 更新日: 10-04-2026 🕒 3 分钟阅读
不思議に思ったことはありませんか?,電気系統の故障の影響からあなたやあなたの周りの機器を守るものは何でしょうか?ここで重要な役割を果たすのが適切な接地です。,ピン接地は、特に住宅建設で最も一般的に使用されるソリューションの1つです。,特に住宅建設において.この記事では,アースとは何か,どのような場所で使用され、何に注意すべきか,効果的に保護機能を果たすために.
ピン・グラウンドとは、低抵抗で大地との電気的接続を実現するために、地面に打ち込まれた垂直の要素または要素のシステムのことである。.導電性材料で作られることが多い。,銅-メッキまたは亜鉛メッキされた鋼鉄のような導電性材料で作られていることが多い。.スタッドアース電極は、次のような状況で特に有用である。,水平接地やアースループの形成が困難な場合に特に有用である。.電気設備や接地システムにおける基本的な役割は、短絡回路電流を大地へ安全に導くことである。-回路電流を大地.
ピン接地システムは金属製のロッドの形状をしています。
このロッドには、亜鉛メッキ鋼、銅メッキ鋼、または銅がよく使用されます。
亜鉛メッキ鋼は比較的安価で、亜鉛の層によって腐食から保護されますが、他の材料と比べると耐久性に劣ることがあります。
銅メッキ鋼は、銅の優れた導電性と耐食性を備えています。
純銅は非常に高い導電性と耐食性を提供しますが、コストが高くなる傾向があります。
ピン接地は接地システムにおいて重要な役割を果たし、電気設備から地面へ電流を直接流す経路を提供します。その基本的な機能は、短絡電流や雷電流などの危険な電流を地面に逃がすことです。
接地棒は、地面内で電気エネルギーを拡散させる役割を果たします。短絡や落雷が発生した場合、電流は接地導線を通ってピン接地に流れ、棒と地面との広い接触面積により地中に拡散されます。
接地の効果を示す重要なパラメーターは、接地抵抗です。これは、電気抵抗とも呼ばれ、地面が電流の流れに対して示す抵抗です。接地抵抗が低いほど、電流がより効果的に地面に逃がされるため望ましいとされています。
接地の効果は、電流を効率的に地面に流す能力を左右するさまざまな要因によって決まります。主な要因は以下の通りです:
ピン接地は多くの電気設備で使用される多用途のソリューションです。電気エネルギーを地中に効率的に拡散させる能力により、安全性と保護を確保するうえで重要な要素となっています。ピン接地は以下のようなさまざまな分野で使用されています:
ピン接地を使用する主な目的は以下のとおりです:
電気システム全体の安全性と有効性を確保するためには、ピンアースを適切に設置することが重要です。.
重要な要素は、適切な設置場所の選択です。.土壌の種類を考慮し、水道管などの地下障害物**を避ける必要があります。,水道管,ガス管や下水管.建物の壁(最低1m)やその他の設備から適切な距離を保つことをお勧めします。.
接地は適切な深さまで行う,多くの場合、凍土帯の下.垂直アースを打ち込む最低深度は、最下部で3メートルであることが多い。,上部は少なくとも 0,5地表面より1m以上.
モジュラー接地の場合,i.e.複数の部品から構成される,ロッドを正しく接続することが重要である。.メカニカルに、また電気的に強固に接続する必要がある。,適切なコネクタまたは溶接を使用する。.
接地導線はメイン均圧レール(GSW)に恒久的かつ確実に接続すること。.接続は、接地導体と適切なコネクタで行います。.以下の点に注意してください。,接続部が耐腐食性であること.
設置完了後,接地抵抗を測定する必要があります。.この測定は認定された人が行うこと。.接地抵抗は、適用される規格に準拠すること。.
接地システムの作業は、資格のある電気技術者が行うこと。,によって行われなければならない。.g.PN-EN 62305,IEC 60364).この作業を自分で行うことは危険です。.
他の技術的ソリューションと同様に、ピン接地にも利点と欠点があり、接地システムの設計および施工において考慮する必要があります。
長所
短所
ピン接地は感電や過電圧からの保護を提供することで、電気安全の確保において重要な役割を果たします。その効果は、適切な材料の選定、土壌条件に応じた正確な施工、そして定期的な点検に大きく依存します。したがって、設置作業や測定は、資格を有する専門家に依頼することが非常に重要です。
参考文献:
1.PN Standard-HD 60364-5-54:2011:接地,保護導体及び等電位ボンディング導体の要求事項を規定する。. 2.PN 標準-EN 62305:雷保護に関する一連の規格。,雷保護システムの接地に関する要件を含む.3.インフラ大臣レギュレータ:電気設備に関する一般ガイドライン,アースを含む.https://lexlege.pl/tech-戦争-ブディンコフ/パラグラフ-184/
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。