+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
アンプリトロン( )は、進行波増幅器の変種であるマイクロ波管であり、超高周波信号を増幅するために使用されます。これは真空素子の一種であり、導波管構造内での導波相互作用を通じて、電子ビームから電磁界へエネルギーが伝達されます。 制御された磁場に沿って進む電子ビームと、その逆方向に進む電磁波との間の結合の原理に基づいて動作し、これにより効率的なエネルギー伝達が可能となります。
この増幅器の重要な要素は、電磁波が伝播するリング型導波管です。の陰極 から放出され、の陽極 に向かって加速された電子ビームは、この電磁波場と共鳴し、電子速度の強制変調を引き起こす。この現象の結果、電子の運動エネルギー](/jp/ja/news/library-articles/page/61806/) が波場のエネルギー[に変換され、出力信号が増幅される。
アンプリトロンは高出力と高効率を実現できるため、電波探知、衛星通信、レーダー用増幅器 、および高周波信号伝送システムなど、マイクロ波の発生や増幅を必要とする用途で有用である。マイクロ波帯で動作するため、アンプリトロン増幅器は通常、ギガヘルツ帯で動作する。
時間の経過とともに、アンプリトロンの多くの用途は半導体増幅回路に取って代わられてきましたが、極めて高い信号出力や過酷な環境条件下での安定した動作が求められる状況では、依然として使用されています。その設計には、高度な真空制御、正確な磁場形成、および導波管素子の精密な整合が必要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。