+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

BCI(脳コンピュータインターフェース) - 定義

BCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェース)。ブレイン・コンピュータ・インターフェース( )とは、筋肉や神経といった従来の出力経路を介することなく、人間の脳とコンピュータシステムとの間で直接的な通信を可能にする技術である。ブレイン・コンピュータ・インターフェースは、神経活動によって生成される電気信号を読み取り、それを電子機器が理解できるコマンドに変換するように設計されている。 BCIで使用される信号の主な情報源は、脳波(EEG)法を用いて記録されたデータであるが、より高度な応用例では侵襲的な埋め込み技術も用いられる。

この種のソリューションは主に医療分野で開発が進められており、重度の運動機能障害を持つ人々がコミュニケーション機能や環境制御能力を取り戻すことを支援している。 治療用途に加え、BCIはニューロテクノロジー、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション、ロボティクス および拡張現実 などの分野でも精力的に研究されています。その中心となるのは、生体信号の信号処理 、パターン認識アルゴリズム 、および個々のユーザー特性を学習する適応システムです。

BCI技術は、ユーザーが意識的に特定の脳活動パターンを開始する「能動モード」で動作することもあれば、ユーザーの意思決定に直接影響を与えることなく感情や認知状態を分析する「パッシブモード」で動作することもあります。動作モードにかかわらず、このようなシステムを正常に動作させるには、高精度な信号検出と、内因性および外因性の干渉に対する耐性が求められます。

生物学的複雑性と神経信号の個別性は、ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)を、神経科学、コンピュータサイエンス、電子工学、認知心理学、および人工知能 の要素を組み合わせた、現代工学における最も学際的な課題の一つにしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る