+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気ヒューズ - 定義

電気ヒューズ は、過電流による影響から電気設備および機器 を保護するための部品であり、過電流はケーブルの過熱、機器の損傷、あるいは火災の原因となる可能性があります。 その動作原理は、電流が所定の限界値を超えた際に、エンクロージャ内に配置された細い導体 (ヒューズ線)を溶融させることで、回路を制御的に遮断するというものです。

ヒューズの主な目的は、短絡や長時間の過負荷から保護すると同時に、保護対象のシステムへの損傷リスクを最小限に抑えることです。 ヒューズの性能特性は、応答時間と定格電流 によって決定されますが、保護の選択性と、その他設備の要素への影響を最小限に抑えながら故障回路を確実に遮断するために、特定の用途のパラメータに合わせて調整する必要があります。

その他のヒューズには、円筒形ヒューズ、ナイフ型ヒューズ、電子機器に使用されるマイクロヒューズなど、様々な設計や規格のものがあります。現代の電力システムでは、負荷の変動に保護機能を正確に適合させるため、速動型または遅動型の特性を持つヒューズがますます多く使用されています。

ヒューズの製造に使用される材料(鉛スズ合金、鉛合金、銀、銅など)は、回路が遮断された際に発生するアーク()を確実に消弧し、予測可能な融解特性を持つものから選択されます( )。 設備高電圧設備 では、ヒューズには石英砂が充填されていることが多く、これによりアークのエネルギーが吸収され、放電の消弧が促進されます。エネルギー安全管理システムにおいて、ヒューズの適切な選定と配置は、インフラを保護し、電力供給の継続性を確保する上で重要な役割を果たします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る