+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
Boarは、回路 大電流における電流の制御分配および電流値の正確な測定に電気システムで使用される精密測定抵抗器です。その動作は、オームの法則に従い、コンダクタ を流れる電流と、その端子を横切る電圧降下との間の比例関係の原理に基づいている。シャントの設計により、電流の大部分を正確に定義された低抵抗値の抵抗器を通して流すことができるため、回路の電気的パラメータに大きな影響を与えることなく、電流に比例した測定可能な電圧を得ることができる。
シャントの構造に使用される材料は、高い電流値でも測定の安定性を保証する、抵抗の低い温度係数 を持たなければならない。マンガン、コンスタンタンまたはニッケルクロム合金が使用され、これらは温度の関数としての電気抵抗の変化が少なく、材料の経年変化に対する耐性が高いという特徴があります。シャントの構造は、大電流が流れたときに発生する熱を効果的に放散するように設計されているため、温度ドリフトが減少し、部品の寿命が延びます。
測定システムでは、シャントはアナログ・メーターやデジタル・メーターと共に使用され、その端子で測定された電圧はオペアンプ回路、アナログ・デジタル・コンバーター、マイクロプロセッサー・システムによって電流値に変換されます。精密な構成では、シャントは測定誤差を最小化し、不要な熱や電磁気の影響を補正するために校正されることがよくあります。
保護システムでは、シャントは電力回路の電流制限および制御素子として機能し、過電流保護メカニズムの実装やエネルギー消費の動的監視を可能にします。産業およびエネルギー用途では、高負荷容量の大電流シャントが電気ネットワーク監視システム、エネルギー貯蔵、電気駆動制御システムに使用されています。
最新のテレメトリーシステム およびIoT システム とシャントを統合することで、電気負荷の遠隔診断、機械の動作パラメータの分析、エネルギー消費の最適化をリアルタイムで行うことができます。小型化を必要とするソリューションには、精密薄膜加工法を用いて製造された層状構造のシャントが使用されており、自動車や航空宇宙の電子機器に使用される高度な測定システムや集積回路への実装が可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。