+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ブートローダー - definition

ブートローダーは、コンピューターやマイクロプロセッサー・システムの電源投入後に最初に実行される特別なプログラムである。その主なタスクは、ハードウェア環境を初期化して準備し、適切なオペレーティング・システムやユーザー・プログラムに制御を移すことです。ブートローダは低レベルで動作し、通常、永続的な不揮発性メモリ に保存され、オペレーティング・システムから独立して動作します。

組込みシステムでは、ブートローダは、マイクロコントローラのフラッシュメモリをプログラミングする インタフェースとしても動作します。これにより、多くの場合、シリアルポート 、USB、イーサネット またはその他の通信チャネル を介して、アプリケーションコードをリモートでロードできます。多くの場合、ブートローダは、デジタル署名やアクセスパスワードの検証など、不正な改ざんに対するセキュ リティを提供します。

パーソナルコンピュータアーキテクチャでは、ブートローダは、記憶媒体上のオペレーティングシステムを見つけ、そのイメー ジをオペレーティングメモリにロードし、実行を開始する責任を負います。GRUB (GNU GRUB)やWindows Boot Managerのような一般的なブートローダは、1つのデバイスにインストールされた複数のオペレーティングシステムを選択することができます。これらのブートローダには、ブートメニューや診断・システム回復メカニズムが含まれていることがよくあります。

ブートプロセスにおける重要な役割のため、ブートローダは信頼性が高く、小さく、高速でなければなりません。そのアーキテクチャは、特定のデバイスのハードウェアチップと密接に結びついているため、プラットフォームが異なれば、このソフトウェアの専用バージョンが必要になります。多くのアプリケーションにおいて、ブートローダはシステム全体のセキュリティと完全性にとって重要なコンポーネントとみなされています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る