+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シリアルポート - 定義

シリアル・ポートは、1本または2本の信号線を介して、ビット( )を順次伝送する通信インターフェイスです。多数のビットを同時に伝送するパラレル・ポート とは異なり、シリアル伝送は配線数の点で経済的であり、限られた物理回線数で長い接続を必要とするアプリケーションに適しています。

パーソナル・コンピューターにおけるシリアル・ポートの典型的な例はRS-232インターフェースで、モデムや端末、産業機器との通信によく使われていました。RS-232規格は、電気的および論理的な伝送パラメータと物理的なコネクタ(通常は9ピンまたは25ピンのDBコネクタ)を定義している。伝送は非同期または同期モードで行われ、ボーレート、データビット数、パリティビット数、ストップビット数などの特定のパラメータを使用する。

](/jp/ja/news/library-articles/page/69042/)シリアル・ポートは、UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)、SPI(Serial Peripheral Interface)、 またはI²C(Inter-Integrated Circuit) 、組み込みシステム、マイクロコントローラ、[IoT デバイスで広く使用されています。最も一般的にUARTを介して実装される非同期通信では、データはクロック信号なしで送信され、同期 固定送信パラメータとスタート/ストップビットを使用して行われます。同期モードでは、送信機()と受信機( )の間でクロック信号を共有する必要があります。

シリアルポートは、実装が簡単で、ハードウェア要件が低く、長い伝送路を介した干渉に対する耐性があるため、現在でも広く使用されている。民生用アプリケーションでは、USB などのインターフェイスに取って代わられていますが、診断システム、産業用通信、オートメーション などでは、いまだに重要な役割を果たしています。多くのシステムでは、サービス・インターフェイスとしても機能し、低アクセス・レベルでデバイスとの直接通信を可能にしている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る