+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
コイルは、電流が流れることによって磁界を発生させることを主な機能とする電気部品である。コイルは、磁性体や空気でできたコアの周囲にらせん状に巻かれたワイヤー(通常は銅)で構成されている。コイルは磁界の形でエネルギーを蓄え、その挙動はインダクタンス と呼ばれる物理量によって記述されます。ヘンリー(H) で表されます。
交流回路では、インダクタはリアクタンス によって特徴付けられ、これは信号の周波数に依存する。つまり、高周波成分を抑制するフィルターとして機能する。直流回路では、コイルの抵抗は導体の抵抗にのみ依存し、インダクタンスは定常状態が確立されれば電流の流れに大きな影響を与えない。
自己誘導現象、すなわち電流の変化を打ち消す起電力](/jp/ja/news/library-articles/page/69616/) の出現[は、コイル動作の重要な特徴である。この効果は、干渉抑制システム、電圧変換器、フィルタ および共振回路に利用されています。用途に応じて、インダクタは微細なSMD部品から大型のチョークやトランスまで、その形状や大きさはさまざまです。
強磁性コアの存在はコイルのインダクタンスを大幅に増加させ、トランスにおける効果的な磁気結合を可能にします。場合によっては、特定の動的パラメータを達成するために、透磁率を調整可能なコアや分割巻線が使用されます。コイルはまた、リレー、電磁石、電気モーターなどの電磁装置にも不可欠な構成要素であり、その磁気特性は機械的な仕事を行うために直接利用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。