+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69408/)PIR(パッシブ赤外線)人感センサー。パッシブ赤外線) は、パッシブ赤外線赤外線 を利用して、センサーの視野内にある物体から放出される熱放射の変化を検知する装置です。 その動作原理は、背景と、通常は人間や動物といった移動する熱源との間の温度差の分析に基づいており、このため、オートメーションシステム、警報システム、および制御システムの重要な構成要素となっています。
設計の中核となるのは、熱放射を電気信号に変換する特性を持つ材料で作られた焦電式赤外線検出器です。 この素子は動的な温度変化に反応するため、静止した熱源ではシステムが作動しません。検知性能を高めるため、pIRセンサーにはフレネルレンズや光学反射鏡が取り付けられており、これらは視野([)を感度の異なるセクターに分割することで、より効率的な動きの検知を可能にし、誤報を最小限に抑えます。
検出器のエレクトロニクスは、信号増幅器とデータ処理回路で構成されており、検出器によって生成された電圧差を分析し、制御出力を作動させるかどうかを決定します。 最新の設計では、温度補償システム、アルゴリズム、 フィルタリングアルゴリズム、およびインターフェース、 通信インターフェースが組み込まれ、インテリジェント制御システムへの統合が可能となっています。感度調整、検知範囲、応答時間 などの追加機能により、特定の用途条件に合わせてセンサーを調整することができます。
PRI モーションセンサーは、セキュリティシステム、ビルオートメーション、および省エネ型照明制御で広く使用されています。 電磁波を能動的に放射することなく存在を検知できるため、省エネ性に優れ、他の電子機器への干渉もありません。この技術に、信号処理手法 を組み合わせることで、環境要因や機械的干渉による誤作動を低減し、高精度な検知を実現します。PIRセンサー
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。