+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ダイアック - 定義

ダイアック(Diacs) は、非線形双方向スイッチのグループに属する対称型半導体素子であり、主に電力制御システムAC で使用されます。その構造はゲート電極がないことが特徴であり、これがしばしば併用されるトライアック(トライアック)との違いとなっています。 その動作原理はスイッチングに基づいており、ある極性方向で所定のしきい値電圧に達した場合にのみ電流を流し、その後、電圧が保持値を下回るまで導通を維持します。

ダイアックは3層または5層の半導体構造から構成されており、これにより、その電極に印加される電圧に対して対称性を維持することができます 。 この特性により、両方向で同等のスイッチング特性を維持できるため、特に交流回路において有用である。

照明の調光器、モーターの速度制御器、ヒーターの温度制御器などの位相電力制御回路において、トライアックのトリガ素子として広く使用されている。 電源電圧の各半周期において、トライアックがオンになる瞬間を遅らせることで、ダイアックは供給エネルギーの変調を可能にし、その結果、電流の実効値の制御につながります。

そのシンプルな設計、高い信頼性、および能動的な制御が不要であることから、ダイアックは、コンパクトでエネルギー効率に優れ、低コストの民生用電子機器やオートメーション に使用されています。ダイアックの代表的な仕様としては、数十ボルト の範囲のトリップ電圧や、数アンペア (A) のパルス電流を流す能力などが挙げられます。

ダイアック

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る