+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)は、無線通信システムにおける変調 と信号伝送のための技術であり、元の情報信号よりもはるかに高い周波数で擬似ランダムシーケンスを使用して使用可能な信号のスペクトルを拡散する。このプロセスの結果、信号電力はより広い周波数帯域に拡散され、干渉、盗聴、妨害に対する伝送の耐性が向上する。
DSSSの重要な要素は拡散符号であり、拡散シーケンスまたはPN(疑似雑音)符号としても知られている。](/jp/ja/news/library-articles/page/61752/) データの各[ビットは、より高い周波数のビット列と掛け合わされ、チップと呼ばれるものが作られる。このプロセスにより、信号は情報の送信に必要な帯域幅よりもはるかに広い帯域幅を占有することになり、第三者が信号を検出したり妨害したりすることが困難になる。受信側では、同じPNシーケンスと相関させることで信号を再構成し、元のデータを復元する。
散乱特性のおかげで、DSSSは狭帯域干渉を受けにくく、同じ周波数帯に複数のチャンネルを共存させることができる。この技術は、GPSシステム 、携帯電話、IEEE 802.11bなどの無線通信規格などで使われている。軍事用や特殊な用途では、散乱コードを知らなければ信号の傍受や分析が困難なため、DSSSはさらなるセキュリティ層を提供します。
他のスペクトラム拡散技術に比べ、DSSSは比較的シンプルな実装で、ノイズの多い環境でも高い伝送品質が得られます。DSSSの性能は、PNコードのパラメータ、受信機の同期 、伝送路の品質に依存する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。