+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

エネルギーの散逸(エネルギーの分散) - 定義

エネルギー散逸(エネルギー散乱) は、有用なエネルギー(多くの場合、機械的または電気的)の熱エネルギーへの不可逆的な変換を伴う物理現象であり、環境中に散逸する。このプロセスは、抵抗力、摩擦、 電気抵抗、または振動減衰の作用により、多くの動的システムおよび材料システムで発生する。

電子機器では、散逸は主に能動部品や受動部品から放出される熱の形の電力損失を指す。例えば、電流が流れる導体( )の抵抗は、ジュールの法則に従って熱の放出につながる。電源回路、増幅器、パワートランジスタ、集積回路では、設計計算と適切な冷却システムの選定の両方において、これらの損失を考慮する必要がある。このパラメータは、しばしば電力損失または散逸電力と呼ばれ、ワット(W) で表される。

力学や材料エンジニアリングでは、エネルギー散乱は減衰構造や粘弾性構造で発生し、運動エネルギー の一部は吸収され、内部材料の変形により熱に変換される。このような挙動は、減衰システム、動的荷重にさらされる構造要素、防振システムの設計において極めて重要である。

エネルギー散逸は、技術システムの効率だけでなく、耐久性や信頼性にも影響します。そのため、耐熱材料の使用、損失を最小限に抑える設計、熱管理技術が必要となる。エネルギーが機械的、電気的、電位的な形で完全に保存されるわけではなく、部分的に環境に分散される現実のプロセスにはつきものの現象です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る