+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

エレクトレット - 定義

エレクトライト は、永久磁石が磁化 を維持するのと同様に、秩序ある電気的極性を永久に維持する誘電体材料である。エレクトライトは、誘電体 を、通常は高温の強い電界中に置き、その後急速に冷却して電気双極子または表面電荷の向きを「凍結」させることによって作られる。これによりエレクトレットは、外部電源を必要とせず、非常に長い時間、たとえ何年もの間であっても、電界 を自ら発生させることができる。

エレクトレットに使われる代表的な材料は、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、フッ素樹脂、芳香族樹脂、導電性粒子を含む混合物などのプラスチックである。永久分極の形成には、双極子の配向と誘電体マトリックス中の自由電荷の捕捉という2つの基本的なメカニズムがある。](/jp/ja/news/library-articles/page/69418/)どちらの場合も、その効果は電位の準永久的な分布[をもたらす。

エレクトレットは、電気音響技術、特にエレクトレットマイクロホンの能動素子として広く使用されており、コンデンサ・トランスデューサー回路に一定の電界源を提供している。エレクトレットが存在することで、外部偏極電圧が不要となり、設計が簡素化され、必要なエネルギーが削減される。さらに、圧力センサーと静電フィルター、静電トランスデューサーにも使用され、永久分極により外部電荷や電界との効果的な相互作用が可能になります。

エレクトレット特性の安定性は、温度、湿度、電離放射線、材料の化学組成などの要因に依存します。その使用には、製造技術の慎重な選択と、確立された静電場の消失につながる劣化からの保護が必要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る