+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
光弾性 は、ある種の誘電体材料 (特にガラス、ポリカーボネート、エポキシなどの透明固体)が、加えられる応力 機械的応力に応じて屈折率の変化を示す物理現象である。内部応力を受けると、材料は複屈折となり、応力の方向と値に応じて、偏光を伝播速度の異なる2つの光線に分割します。
この現象は、光弾性(または光弾性法)と呼ばれる実験技術に利用され、構造モデルにおける応力分布の可視化と解析を可能にする。この現象は、交差した偏光フィルターの間に置かれた応力モデルを通過する偏光の干渉を観察することによって測定されます。観察されたアイソクローム(主応力の差が等しい線)とアイソパック(応力の和が等しい線)は干渉パターンを形成し、定量的に分析することで応力の強度と方向を決定することができます。
光弾性は、固体力学、エンジニアリング材料、バイオメカニクス、および局所的な応力集中を知ることが重要な高信頼性コンポーネントの設計で使用されます。非破壊かつ高感度であるため、基礎研究、品質管理、あるいは数値モデルの検証FEA(有限要素法) のいずれにも有用です。光弾性材料の特性パラメータは光弾性定数であり、主応力の差と光線の位相差の関係を表します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。