+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

フォトレジスト - definition

フォトレジスタ(別名、光依存抵抗器、LDR - 光依存抵抗器)は、抵抗 が、降り注ぐ光の強度によって変化する電子部品である。暗いところでは、その抵抗値は非常に高く(メガオームのオーダーも)、一方、光が強くなると抵抗値は減少し、多くの場合、数百オーム(Ω) 。この現象は光伝導効果によるもので、半導体活物質(通常は硫化カドミウム、CdS)では、光によって電荷キャリアが追加的に生成され、導電率が増加する。

フォトレジスターは、内部に電圧源や電流源を持たない受動素子である。分極を示さないため、電流の流れる方向を気にすることなく、自由に回路に組み込むことができる。その動作は主に光の波長と周囲温度に依存し、それが感度と応答時間に影響する 。照度変化に対するフォトレジス タの応答は瞬時ではなく、一定の遅延(立ち上がり時間 と立ち下がり時間](/jp/ja/news/library-articles/page/61902/) )があるため、高速の[パルス 光の検出には適さない。

フォトレジスターは、その動作の単純さ、価格の安さ、アナログ回路への組み込みの容易さから、光センサー、自動照明制御システム、明るさの変化に反応する電子機器、簡単なアラームや測定システムなどに使用されている。しかし、カドミウム含有化合物を使用しているため、有害物質規制(RoHS指令など)により使用が制限される場合があります。

フォトレジスター

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る