+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

バーロウホイール - 定義

バーロー・ホイールは、電流を流した導体 、磁場 におけるローレンツ力の作用を説明するデモンストレーション用電気モーターである。通常、ピボットに取り付けられた金属製のホイールで構成され、そのリムは、容器に入れられた導電性電解液 (通常は硫酸または塩溶液)に部分的に浸されている。ホイールの下には永久永久磁石があり、ホイールの回転面に垂直な磁場を発生させる。

回転するホイール](/jp/ja/news/library-articles/page/61964/) (一方はホイールアームに供給し、他方は電解液に接触している)に電圧[を印加すると、導体の一部に電流が流れる。磁場が存在すると、ローレンツ力が発生し、電解液に浸された部分の導体部分に作用し、これがトルクを引き起こして車輪を動かす。

バーロー・ホイールは、磁場と電流の直接的な相互作用を説明する最初の実用的な装置のひとつであるため、電気力学の基礎を教える際の教則モデルとしてよく使われる。車輪の回転運動は電磁気学の基本原理から導かれるもので、左手の法則(モーターの場合)や磁力線に対する電流の流れる方向と密接な関係がある。

物理的な観点からは、この装置は直流モーターを単純化したものであり、整流子( )や巻線の複雑な形状がない。その歴史的意義は、19世紀にハンフリー・デイヴィーとピーター・バーロウが電磁気学の理論を実証的に確認するために使用した最初のシステムのひとつであったことに由来する。今日では、その教育的機能に加えて、バーロウ・ホイールは接触力、電解抵抗、導電性流体の抵抗によるエネルギー損失の文脈で分析されることもある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る