+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

動的圧縮 - 定義

ダイナミック・コンプレッション は、信号処理 オーディオの分野で、オーディオ信号のダイナミック・レンジ、つまり最も小さい部分と最も大きい部分の差を小さくするために使われる技術である。より大きな信号のレベルを自動的に下げ、より小さな信号を残したり増幅したりすることで、全体がより均一なラウドネスになります。これにより、騒がしい環境でも聞き取りやすくなり、音声の明瞭度が向上し、音響経路のオーバードライブのリスクが減少します。

この機能を実行する回路はコンプレッサー と呼ばれ、入力信号の振幅レベル を分析し、設定されたしきい値を超えた場合にその値を減らします。この処理は、アタック・タイム、リターン・タイム、圧縮率、スレッショルド・ポイントなどのパラメーターを考慮しながら、リアルタイムで行われる。これにより、信号のダイナミック特性を正確に形成することが可能になります。これは、スタジオ・レコーディングだけでなく、ライブ放送、ラジオ放送、パブリック・アドレス・システム、ポータブル・デバイスでも重要です。

ダイナミクス圧縮は、信号の内容を変更するのではなく、音量レベルを均等化することによってその知覚を変更し、聴き心地を向上させ、さらなる音声処理を容易にします。プロの制作現場では、音作りやトランジェントの強調、特徴的な音響効果の生成にも使用されます。デジタルおよびアナログ・システムにおいて、トーンマッピングは電子回路、DSPアルゴリズム、またはDAW環境のソフトウェア・プラグインの形で実装することができます。

トーンマッピングを使用するには、オーディオ素材の種類やリスニング条件に合わせてパラメーターを正確に調整する必要があります。放送システムやアプリケーション機器では、この技術はしばしば自動レベルコントロールやピーク制限プロセスと統合され、音響伝送の品質管理の重要な部分を形成します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る