+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

アークランプ - 定義

アークランプ( )は、通常、炭素または耐熱金属で作られた2つの電極()の間に形成される電気アーク( )の原理()に基づいて動作する光源である( )。 発光は、電極材料の激しい加熱と、アークギャップ内に存在するガスのイオン化によって生じます。この現象は、電気的アーク放電を引き起こすのに十分な電圧を印加した結果として発生し、これにより数千度にも達する非常に高温のアークが開始・維持されます。

初期のアークランプは開放空気中で動作していましたが、時間の経過とともに、光出力を高め、寿命を延ばすために、アルゴン、ネオン、水銀蒸気などの制御された雰囲気が使用されるようになりました。使用されるガスや設計に応じて、アークランプは異なる色や分光特性を持つ光を放出することができます。 水銀蒸気ランプやキセノンランプなどの高圧型では、強烈な白色光や日光に似た光の放射が実現される。

その高い輝度と集光された光束により、アークランプは映画映写機、舞台用スポットライト、灯台、および産業用照明システムで広く使用されてきた。 また、アーク溶接技術や、強力な熱源が不可欠な一部の化学プロセスでも使用されました。しかし、その動作には高い消費電力、紫外線放射、およびアーク安定化と冷却システムの必要性が伴います。

設計面では、アークランプは特殊な点火および電流制御システムを必要とする。これは、アーク特性が非線形であり、適切な制約がないと不安定になるためである。放電ランプ やLEDランプといったより近代的な光源にその地位をほぼ奪われたものの、極めて高い光度が必要な特殊な用途では、現在もなお使用されることがある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る