+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
リング・カウンタは、デジタル・システムで定義された長さのビット・シーケンスを周期的に生成するために使用される、特殊なタイプのシフト・レジスタである。その動作は、クローズド・ループで接続された連続するフリップフロップ間で論理1(または他のビット・パターン)をシフトすることから成る。クロック信号によって状態が変化するたびに、アクティビティは1つずつ移動し、サイクルの終了時に開始点に戻る。
リング・カウンターのアーキテクチャは、DまたはJKフリップフロップに基づいており、最後のエレメントの出力が最初のエレメントの入力に接続され、リング状の閉回路を形成する。通常、フリップフロップの1つに論理1を書き込み、他のフリップフロップはゼロの状態を維持することで初期化される。この結果、フリップフロップの数に等しい長さのアクティビティ・サイクルが得られ、パルス・ジェネレータ 、タイミング・コントローラ、または単純なシーケンシャル・オートマトンとして使用できます。
リング・カウンタは、高い決定論的動作、現在の状態の簡単な検出、簡単な同期 によって特徴付けられ、ステート・マシン、データ・フロー・コントローラ、シーケンシャル・コントローラなどのデジタル回路の設計に適用できます。古典的なバイナリ・カウンタと比較すると、同じ状態数に対して必要なフリップフロップの数は多くなりますが、伝播時間 信号が短く、同期エラーのリスクが少なくなります。
ジョンソン型カウンタ(変換カウンタとも呼ばれる)を使用するバージョンもある。これはリング・カウンタを改良したもので、フィードバック を使用して、反転を伴う2倍の固有状態を生成する。どちらのタイプのカウンタも、ディスクリート・ロジックでも、FPGAやCPLDのようなプログラマブル・システムでも、シーケンシャル構造の設計において重要な要素である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。