+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

MESFET (金属-半導体電界効果トランジスタ) - 定義

MESFET (Metal-Semiconductor Field-Effect Transistor) は電界効果トランジスタの一種で、金属と半導体の接合がゲートとして働き、半導体チャネル内の電荷キャリアの流れを制御する。](/jp/ja/news/library-articles/page/69058/) ゲートとチャネル間を酸化膜で絶縁する従来のMOSFETトランジスタ([)とは異なり、MESFETはショットキー・コンタクトを直接使用するため、誘電体層は不要である。

MESFETの基本構造は、ドレイン、ソース、ゲートの3つの電極( )を持つ単結晶n型半導体(例えば、ガリウムヒ素-GaAs 、窒化ガリウム-GaN)である。ゲートは適切な特性を持つ金属で形成され、半導体 と接触するとショットキー接合を形成する。ゲートに電圧を印加すると、伝導チャネル内の空乏領域の幅が変化し、それによってドレインとソース間を流れる電流が調節される。トランジスタの動作は電界効果に基づいており、GaAsのような材料ではゲート容量が小さく電子移動度が高いため、スイッチング速度と遮断周波数が非常に高い。

MESFETは主にマイクロ波回路、広帯域増幅器、通信機器、レーダーシステムなどに応用されている。高い周波数と温度で動作する能力により、MESFETは高い電力と耐放射性を必要とするソリューションにも使用されている。低固有ノイズ、高入力インピーダンス、優れた直線性が特徴で、アナログ回路やRF回路のアプリケーションに適しています。

その他、MOSFETやHEMTなどの電界効果トランジスタと比較すると、MESFETはシンプルな設計と高いダイナミック性能を兼ね備えていますが、特殊な半導体材料が必要で、より厳しいプロセスが要求されるため、その使用は制限されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る