+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
マルチスペクトルイメージング は、電磁波を利用して画像を記録・分析する技術である。 複数の狭いスペクトル帯域の電磁波を利用し、通常、可視光から近・中赤外 までの範囲をカバーする。3つの原色チャンネル(RGB)のみをとらえる従来のイメージング手法とは異なり、マルチスペクトルイメージングは、はるかに広範囲のスペクトル情報をとらえるため、肉眼では見えない物質や現象を識別することができる。
この技術は、波長によって特徴的に反応するさまざまな物体の反射、吸収、発光特性に基づいている。](/jp/ja/news/library-articles/page/69380/) マルチスペクトル画像の各ピクセル([)には、複数の別々のチャンネルにおける放射強度データが含まれており、表面の物理的・化学的特性のより正確なマッピングや、時間の経過に伴うプロセスの分析が可能になる。マルチスペクトルレコーダーは、衛星システム、ドローン、 空中カメラ、研究所などで使用されている。
マルチスペクトル画像は、リモートセンシング 、精密農業、地質学、考古学、医学、物質診断のほか、環境モニタリングやセキュリティにも利用されている。その他、植物の健康状態の評価、汚染の検出、土壌構造の分析、気候変動の検出、隠れた構造の特定などが可能である。ここで重要なのは、スペクトルバンドを適切に選択することであり、これが特定の用途における分析の有効性を決定する。
マルチスペクトルデータ処理には、スペクトル分類、統計解析、機械学習法 など、大規模な画像データセットから有用な情報を抽出するための専門的なアルゴリズム が必要である。ハイパースペクトル画像処理と比較すると、マルチスペクトル画像処理は使用するバンド数が少ないため、重要なスペクトル情報を保持したまま分析を簡素化できる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。