+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

リモートセンシング - 定義

リモートセンシング( )とは、電磁波を用いて、調査対象地域と直接物理的に接触することなく、物体、現象、または地表に関する情報を取得する技術および科学の分野である。 このプロセスでは、衛星、ドローン 、航空機、あるいは地上装置などの遠隔プラットフォームに設置されたセンサーを用いて、対象物によって反射、放射、または散乱された放射線を記録し、得られたデータを分析して観測された特徴を識別・分類します。

実際には、リモートセンシングは、可視光、赤外線 から、マイクロ波や電波 に至るまで、幅広いスペクトル範囲をカバーしています。その他波長域では、温度、湿度、構造、物質組成、植生、汚染など、地表の物理的および化学的特性の観測が可能になります。 幾何学的、大気的、放射測定的な補正のためのセンサーの較正と信号処理は、信頼性の高い測定データを取得するために重要な要素です。

リモートセンシングは、パッシブ型と能動型に分けられます。前者の場合、センサーは自然放射(太陽光など)を記録しますが、後者の場合、独自の放射源を使用します。例えば、レーダー やライダー などがあり、これらは信号を生成し、表面からの反射を分析します。 この技術は、環境モニタリング、精密農業、地質学、水文学、土地利用計画、軍事、気象学、そして例えば自然災害の影響評価などの緊急事態管理において、幅広い用途があります。

リモートセンシングデータの解析には、高度な計算ツール、分類アルゴリズム、画像セグメンテーション手法、および地理情報システム(GIS)が必要です。現代のリモートセンシングでは、人工知能 および機械学習 技術を用いて画像を自動的に解析し、経時的な変化を検出することで、その効率と応用範囲を大幅に拡大しています。

LIDARセンサー

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る