+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

オクテット - 定義

オクテット は、ちょうど8つのビット で構成されるデジタル情報の単位であり、コンピューティング、テレコミュニケーション、およびコンピュータシステムにおいてデータを表現するために一般的に使用される。現代のほとんどのコンピュータアーキテクチャでは、オクテットはバイト と同義であるが、歴史的に見ると、システムによってはバイトが別のビット数で構成されていたこともある 。ISO/IEC80000-13などの国際標準では、8ビットの単位としてのオクテットの標準化が採用され、明確な定義が保証されている。

数値システムでは、オクテットは10進数で0から255、16進数で00からFFまでの値を表すことができる。技術的な実践では、オクテットは文字エンコーディング(例えば、ASCII 、UTF-8)、ネットワークアドレス指定(例えば、IPv4アドレスは4オクテットで構成される)、データ伝送、および運用メモリ構造の定義で使用される。

オクテットの各ビットには2の累乗に相当する重みが割り当てられており、2進法と10進法の間の変換が容易になっている。データ伝送においては、オクテットはデータフレームの標準化において重要な役割を果たし、伝送情報の統一的なパケット化と解釈を保証する。ネットワーク・システムでは、TCP/IPなどの伝送プロトコルがデータをオクテットのストリームとして扱い、特定のコンピューター・システムのハードウェア・アーキテクチャに依存しない方法で、大量の情報の取り扱いと処理を容易にしている。

オクテットの概念を正確に理解することは、デジタル回路の設計、通信プロトコルの開発、低レベルプログラミング、データ構造の解析において不可欠であり、ビットやバイトに対する演算が、アルゴリズム やオペレーティングシステムの動作を支えている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る