+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
電子増倍管 は、電子数のカスケード増倍によって非常に微弱な電気信号を検出・増幅するために使用される真空または半導体の電子デバイスである。](/jp/ja/news/library-articles/page/68874/) 二次電子放出の原理で動作し、十分な運動エネルギー()を持つ一次電子( )が入射することにより、追加の電子が電極の表面([)から叩き落とされる現象。
構造的には、古典的な電子増倍管は、ダイノードと呼ばれる一連の電極を真空バブル内に配置したものである。各ダイノードは、前のダイノードに対して正の電圧が増加している。電子が最初のダイノードに衝突すると、複数の二次電子が放出され、加速されて次のダイノードに導かれ、そこでプロセスが繰り返される。二次電子放出ステージの全チェーンを通過すると、電子の数は一次信号の100万倍まで増加する。
電子デュプリケータは、シングル光子() 、素粒子、電離放射線など、非常に微弱な信号の検出が必要な場合に使用される。光電子増倍管、シンチレーション検出器、電子顕微鏡、 質量分析、高エネルギー物理学実験などで一般的に使用されている。オプトエレクトロニクスでは、精密測定システムの入力素子として機能する。
古典的なデュプリケータの現代的な同等品には、チャネルデュプリケータ(チャネルトロン)や半導体マルチプライヤがあり、小型で機械的堅牢性が高く、集積回路で動作する能力を備えています。技術の進歩にもかかわらず、電子式デュプリケータは、優れた感度、低ノイズ、過酷な環境条件下での信頼性の高い動作を必要とするアプリケーションにおいて、重要な役割を担っています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。