+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電圧変換モジュール - 定義

電圧変換モジュール は、電力システムにおいて、可能な限り高いエネルギー効率を維持しながら、電気電圧 のレベルを変更するために使用されるパワーエレクトロニクス機器です。その機能は、負荷の要求に応じて、電気エネルギーをDC/DCコンバーターまたはACコンバーターという1つの電圧形態から別の電圧形態に変換することです。変換モジュールは、電子機器、産業設備、電気自動車、電池システム、再生可能エネルギー源 の電源システムで一般的に使用されています。

入力電圧と出力電圧の種類によって、DC/DCコンバーター、AC/DCコンバーター、DC/ACコンバーター、AC/ACコンバーターが区別される。これらのタイプはそれぞれ、特定の回路トポロジーと、パルス幅変調(PWM) 、周波数変調 または正弦波制御などの適切な制御技術を使用する。DC/DCコンバーター・モジュールでは、主要部品はパワー・トランジスタと、電圧の極性を増減または反転させることができるコイルとコンデンサといったエネルギー貯蔵素子です。一方、AC/DCコンバーターには通常、整流器 やフィルタリング回路、安定化回路が含まれています。一方、DC/ACコンバーターには、設定されたパラメータでAC電圧を生成するインバーターが含まれています。

変換モジュールの動作には高周波信号の動的スイッチングが含まれるため、小型化と低エネルギー損失が可能になりますが、EMC、冷却、過負荷保護などの精密な設計も必要になります。電圧範囲、最大電流、効率、出力安定性などの変換モジュールのパラメータは、特定のアプリケーションに合わせて調整する必要があり、信頼性と安全性の高い電源供給を保証します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る