+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

RISC(縮小命令セットコンピューティング) - 定義

[RISC(Reduced Instruction Set Computing、命令セット削減型演算) は、簡素化・最適化された命令セットに基づくプロセッサアーキテクチャであり、中央処理装置(CPU)の制御システムを簡素化しつつ、プログラム実行の効率を最大化するように設計されています。 RISCの概念は、プロセッサの演算の大部分が、高速かつ予測可能な動作をする単純なシングルサイクル命令を用いて実装できるという前提に基づいています。

RISCアーキテクチャでは、命令は一般的に均一な長さであり、主に内部レジスタ上で動作します。また、ロードとライトの操作が明確に分離されているため、作業メモリへのアクセスは制限されています。 このようなモデルは、命令のデコードを容易にし、パイプライン処理(pipelining)の効率的な利用を可能にします。パイプライン処理では、命令実行の各段階が並行して行われ、](/jp/ja/news/library-articles/page/69482/) プロセッサの全体的なスループットが向上します。

RISC は、個々の命令の多様性と機能性は高いものの、ハードウェアが複雑になり、実行時間の予測可能性が低くなるという欠点がある、より複雑な CISC (Complex Instruction Set Computing) アーキテクチャの代替として開発されました。 RISC アプローチでは、ハードウェアが簡素化されているため、クロック周波数、シリコン面積、および消費電力の面で最適化が可能です。

RISC ベースのアーキテクチャは、エネルギー効率と決定論的な応答時間が重要な、組み込みシステム、モバイルデバイス、マイクロコントローラ、および最新の集積回路で広く使用されています 。一般的な RISC プロセッサファミリーの例としては、ARM、MIPS、RISC-V、SPARC などがあります。 そのスケーラビリティとオープンな仕様により、RISCアーキテクチャは現代のコンピュータシステムの開発を支えており、現代のマイクロプロセッサ工学において不可欠な要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る