+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

セルシン - 定義

セルシン(Selsyn) は、シャフトの角度位置を電気信号に変換し、その位置を遠隔システムで正確に再現することを可能にする電気機械式デバイスです。その動作原理は、電磁誘導 に基づいており、同期式位置変換器の機能に似ています。 セルシンは、遠隔機械データ伝送システム、特にデジタル部品や制御電子機器を使用せずに、回転を忠実かつ連続的に表現する必要がある場面で使用されます。

典型的なセルシンシステムは、送信機と受信機で構成されています。これらは、のロータ とのステータ から構成される、2台の同一の同期機です。2台の機械のステータは電気的に接続されており、角度位置情報の直接伝送を可能にしています。 送信機のシャフトが回転すると、固定子巻線に誘導される電圧の分布が変化し、それによって受信機の回転子が自動的に回転し、元の動きを再現します。また、フィードバック を用いた位置誤差検出動作も可能であり、これはオートメーションシステム で使用されています。

セルシンはアナログ技術、特に航空、海軍、レーダーシステム、計測機器、兵器制御システムなどで広く使用され、位置変換器、指標、または追跡システムの構成要素として機能してきました。過酷な環境下でも動作可能であり、複雑な電子回路を必要としないため、セルシンは高い信頼性で際立っていました。

現在、セルシンの用途の多くはデジタルエンコーダ、レゾルバ、その他位置変換器に取って代わられていますが、その動作原理は、簡素性、耐久性、および電磁干渉に対する耐性が求められる一部の特殊システムにおいて、依然として活用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る