+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

リラクタンスモーター - 定義

リラクタンスモーター( )は、回転子() が磁気リラクタンスが最小となる位置に整列しようとすることによってトルクが発生する種類の電気モーターです。これは磁気回路における磁気抵抗の差という原理に基づいて動作し、回転子に巻線や永久磁石を必要としません。 その代わりに、ローターは強磁性体で作られており、駆動トルクの発生を促進するような方法で磁束を誘導できるよう、特殊な形状に設計されています。

このモーターは、ステーター によって生成される交流磁場を利用します。ステーターには通常、誘導電動機 で使用されるものと同様の従来の巻線が装備されています。 この機械の動作原理は、固定子によって生成された磁極に対して、回転子の中で最もリラクタンスの小さい部分が周期的に引き寄せられることで、回転が生じるというものです。この動きは磁界の変化と同期させることが可能であり、そのため、精密な制御を必要とする用途に特に適した設計となっています。

リラクタンスモーターは、ネオジムマグネットのような高価な材料を必要とする部品を含まないため、そのシンプルで堅牢な設計と低い製造コストが特徴です。その他には、スイッチドリラクタンスモーター(SRM)や同期リラクタンスモーター(SynRM)など、この種の機械の異なるバリエーションがあります。 前者は動作特性が極めて非線形であり、過負荷や過酷な動作条件に対する高い耐性が求められる産業用途などで使用されます。一方、後者はより高い効率を提供し、オートメーションや最新のポンプ・コンプレッサーなど、高いエネルギー効率が求められる駆動システムで使用されます。例えば、オートメーションや最新のポンプ・コンプレッサーなど、高いエネルギー効率が求められる駆動システムで使用されます。

精密なモーター制御が必要とされるため、ほとんどの用途において、回転子の位置や巻線電流を制御するために、高度なインバータや電子機器の使用が求められます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る