+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69520/)SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) は、ロボット工学、オートメーション、および自律システムにおいて、未知の環境の地図を作成すると同時に、その地図上での自身の位置を特定するために用いられる計算技術である。 この手法により、のような の移動ロボット、のような のドローン、あるいは自律走行車といったデバイスは、環境の構造に関する事前の知識がなくても、搭載センサーからのデータのみに基づいて動的な環境内をナビゲートすることが可能になります。
SLAMプロセスは、カメラ()、ライダー( )、レーダー([)、超音波センサー、または慣性計測システム()など、さまざまなソースからの測定データの統合に基づいています。アルゴリズム( )は、これらのデータをリアルタイムで分析して移動軌道を推定し、グリッド、点群、または位相マップの形式をとる空間表現を作成します。 SLAMの重要な側面は、時間の経過とともに蓄積される誤差の問題に対処することです。この誤差は、実際の位置と推定位置の間に大きな乖離をもたらす可能性があります。そのため、この技術では、カルマンフィルタやパーティクルフィルタなどの確率的フィルタリング手法や、非線形最適化アルゴリズムがしばしば用いられます。
SLAMは、自律航行に高い信頼性と精度が求められ、かつやGPS といったインフラが利用できない、あるいは不十分な場所で使用されます。 この技術を採用したシステムは、清掃ロボット、自動運転車、産業用および探査用ソリューション、ならびに拡張現実 などに導入されています。SLAMにより、デバイスは変化する環境条件に適応し、障害物を回避し、自律的かつ安全にナビゲーションの判断を行うことが可能になります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。