+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

サマータ― - 定義

[コンバイナ( )とは、2つ以上の入力信号の加算を行う機能を有する論理回路または電子回路のことです。 その他、技術的な文脈によっては、コンバイナは様々な形態をとることがあります。その他、](/jp/ja/news/library-articles/page/61752/) のバイナリビットの加算を行う単純なデジタルゲートから、の信号処理システム における電圧や電流を加算するアナログ回路まで多岐にわたります。これは、デジタルシステム、オートメーション 、およびアナログ電子工学における基本的な機能ブロックの一つです。

デジタル電子工学において、最も一般的なのは2進加算器であり、これはビット形式の2つの数値を入力とし、より高度なバージョンでは、前段からの追加のキャリーインビットを受け取ります。演算の結果は、これらの数値の和と出力キャリーアウトビットとなります。 このような回路は、プロセッサ、算術演算装置(ALU) 、カウンター、およびコンバーターで使用されています。デジタル加算器にはその他、単純な単一ビット(半加算器)加算器から、キャリーアウトの伝播を高速化するためにアルゴリズム を使用する高速なマルチビット加算器まで、さまざまな実装が存在します。

アナログシステムでは、コンバイナはオペアンプ回路の形をとることがあり、そこでは、加算構成のオペアンプの動作原理に従って入力電圧が加算されます。 このようなソリューションは、オーディオシステム、比例コントローラー、フィルタ 、およびアナログ-デジタルコンバーターなどで使用されており、そこでは、複数の入力信号を、制御された振幅 を持つ単一の出力信号に結合することが求められます。

実装方法にかかわらず、コンバイナの動作の本質は、結合演算が特定のシステムの機能要件と論理的または数学的に適合していることにある。多くのアプリケーションにおいて、コンバイナは乗算やデータ変換 といった、より複雑な算術演算において中間的な役割も果たしている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る