+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シンメトリザ(バラン) - 定義

対称化器( )は、バラン( 、balanced-unbalancedの略)とも呼ばれ、対称線路と非対称線路の間で信号を変換するために使用される電子機器です。その目的は、適切なインピーダンス整合を確保し、伝送経路の構造の違いに起因する不要な信号干渉を最小限に抑えることです。

ツイストペアや対称ダイポールなどの対称線路では、信号はアースに対して等しいパラメータを持つ2本のケーブルを介して伝送されるため、電磁干渉に対する高い耐性が確保されます。 対照的に、同軸ケーブルなどの非対称線路では、共通の接地に対して単一の導体を通じて信号が伝送されます。適切な変換を行わない場合、このような線路を接続すると電位差が生じ、ノイズの放射、信号損失、または共通接地電流を引き起こす可能性があります。

バランは、周波数や信号の特性に応じて、電磁トランス、容量性システム、あるいはコアフェライトコア に基づくハイブリッド設計など、さまざまな方法で実装することができます。無線通信、テレビ、レーダーシステム、およびRFID 技術 において、バランは非対称性を排除し、外部からの干渉を抑制することで、高品質な信号伝送を確保する上で重要な役割を果たしています。

アンテナ設計において、バランは不可欠な設計要素であり、対称アンテナと非対称の送受信システム間の適切な整合を可能にし、放射効率、インピーダンス整合 に直接影響を与え、伝送経路における不要波の放射を制限します。 適切に選定されたバランは、RFシステムの性能を向上させるだけでなく、その信頼性や、電磁両立性(EMC)規格 への準拠にも大きな影響を与えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る