+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

集計 - 定義

*** (ルックアップテーブル*、LUT)の表形式化は、コンピュータサイエンス、電子工学、およびデジタルシステムにおいて、複雑な計算や論理演算の代わりに、配列に格納されたあらかじめ用意された結果に直接アクセスする技術です。 関数の値を毎回リアルタイムで再計算する代わりに、システムは既成のデータセットを参照するため、処理時間が大幅に短縮され、ソリューションのハードウェアやソフトウェアの複雑さが軽減されます。

LUT は、マイクロプロセッサ、FPGA、DSP(デジタル信号処理)システム、およびコンピュータグラフィックスアルゴリズム、 データ圧縮 やエンコーディングで一般的に使用されています。デジタル回路において、LUT は、あらかじめ定義された論理に従って、入力ビット を特定の出力状態にマッピングする機能を持つことがよくあります。 プログラミングの文脈では、配列を使用することで、例えば三角関数の値の高速計算 、対数 、または補間演算が可能となり、これは計算リソースが限られているシステムにおいて特に重要です。

デジタルエレクトロニクス、特にFPGAのようなプログラマブルロジック構造において、LUTは組み合わせ論理機能を実装する基本ブロックです。 各LUTは、入力数に応じて任意の2進論理関数をマッピングできるため、ユーザーロジックを実装するための汎用性が高く柔軟な道具となります。この場合、配列は論理経路を短縮し、ひいては回路全体の速度向上に寄与します。

アレイ化は、スタティックメモリ(ROM、SRAM)とダイナミックメモリの両方で実装可能であり、その有効性は、アドレス指定構造の適切な設計とデータの保存方法に依存します。これは、関数値の計算に時間やリソースが大量に必要であり、可能な入力の数が限定的で明確に定義されている場合に特に効果的な手法です。

集積回路 - DSPプロセッサ プログラマブル回路 FPGA SRAMメモリ DRAMメモリ - 集積回路 $$$section-1-4 $$$

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る