+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
サーミスタ( )とは、その抵抗値()が温度に強く依存する半導体電子部品のことです( )。 「サーミスタ」という名称は、英語での「thermal resistor(熱抵抗体)」に由来し、周囲温度や自身の温度変化に反応する抵抗器としてのこの部品の機能を反映しています。従来のレジスタとは異なり、サーミスタの抵抗変化は非線形であり、わずかな温度変化でも非常に大きな変化を示すことがあります。
サーミスタは主に2つのタイプに分類される。温度の上昇に伴い抵抗値が減少するNTCサーミスタ(負の温度係数)と、温度の上昇に伴い抵抗値が増加するPTCサーミスタ(正の温度係数)である。 サーミスタに使用される材料は通常、酸化マンガン、ニッケル、コバルト、チタンなどの金属酸化物であり、その導電特性は製造工程において精密に制御されます。
NTCサーミスタは、温度測定・制御システム、温度補償システム、過電圧保護 、および突入電流制限装置 で一般的に使用されています。一方、PTCサーミスタは、自立型過電流ヒューズとしての保護機能や、電気加熱システムの制御素子として使用されます。
サーミスタの性能特性に関連するパラメータには、抵抗温度係数、動作温度範囲、時定数、および公称抵抗値などがあります。抵抗の温度依存性を正確にモデル化するには、NTCサーミスタの特性を記述するために、Steinhart-Hart型の方程式や指数関数式がしばしば用いられます。 高精度な測定が要求される用途では、サーミスタを信号調整回路に組み込むことで、応答の直線化を図り、センシングシステムの精度を向上させることができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。