+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

温度計 - 定義

温度計( )とは、温度の変化によって体積、抵抗 、圧力、放射、または熱電電圧といった他の量に測定可能な変化が生じるという物理現象に基づき、物体、物質、または環境の温度を測定するための計測器である。これは、生命科学、工学、医学、そして日常生活において基本的な測定工具の一つである。

温度計の構造と動作原理は、使用される温度検知機構によって異なります。従来の液体温度計は、毛細管内の液体(水銀やアルコールなど)の膨張を利用していますが、電子式システムは、抵抗センサー(RTD)、サーミスタ、または熱電対を用いて測定を行います。 これらの各手法は、温度変化を電気的、機械的、または光学的信号に変換し、その信号をさらに処理、記録、または表示できるようにします。

その他温度計は、用途や規格に応じて、摂氏(℃)、華氏(℉)、またはケルビン(K)などの異なる単位で校正することができます。 高い測定精度と再現性を得るには、非線形現象や周囲条件の影響を考慮し、湿度や気圧などのその他変数の影響を適切に補正する必要があります。

現代のシステムでは、温度計は多くの場合、マイクロプロセッサ、A/D コンバーター、通信インターフェースと連携する、より大規模な計測・制御システムの一部となっています。 設計によっては、ローカルまたはリモートでの測定が可能であり、接触式または非接触式(例えば の赤外線温度計)で動作し、動的な温度変化をリアルタイムで処理することができます。

温度計の用途は、産業プロセス制御、科学研究、環境モニタリングから、家庭用や臨床用途まで多岐にわたり、現代の計測技術において欠かせない存在となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る