+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
トランスポンダ( )とは、外部からの信号を自動的に受信し、あらかじめ定義された通信プロトコルに従って即座に応答信号を生成・送信できる電子機器である。これは、識別、通信、および航法システムの重要な構成要素であり、多くの場合、操作者の介入を必要とせずに双方向通信を可能にする。
技術的な観点から見ると、トランスポンダーは受信機と送信機の機能を兼ね備えており、特定の時間または周波数の関係で動作します。入力信号(通常はパルス 無線)を受信すると、それが解析・処理され、識別情報、位置情報、またはその他利用情報を含む応答が送信されます。 応答時間や変調特性は、採用された技術、動作帯域、および使用されるプロトコルの種類によって異なります。
トランスポンダは、その他、航空(IFF システム - Identification Friend or Foe)、輸送(自動道路料金徴収)、衛星通信(軌道上での信号の増幅および再送信)、RFID システム (radio frequency identification)、およびセキュリティシステム(例えば車のキー)などで使用されています。用途に応じて、独自の電源(アクティブトランスポンダ)で動作させることも、受信信号からのエネルギーを利用する(パッシブトランスポンダ)ことも可能です。 これらは、高い動作信頼性、低い慣性 応答、および高い電磁干渉 下での動作能力を特徴としています。トランスポンダの設計には通常、変調、検出、データ暗号化、および誤り訂正システムが組み込まれており、高い伝送精度とセキュリティが要求されるシステムにおいてその有効性を確保しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。