+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
接合型電界効果トランジスタ( 、JFET)は、ユニポーラトランジスタの一種である半導体能動素子であり、その動作原理は電界によって電流の流れを制御することに基づいている。 バイポーラトランジスタとは異なり、JFETは電圧制御型であり、導通を支配するキャリアは単一の電荷種(n型構造では電子、p型構造では正孔)である。
JFETの構造は、ドレイン(D)からソース(S)へ電流が流れる半導体チャネルと、チャネルとp-n接合を形成するゲート電極(G)で構成されています。 通常の状態では、チャネルは導電性であり、ゲートに負の電圧(n型JFETの場合)を印加すると、障壁層が拡大し、チャネルの有効断面積が減少します。これにより、ドレイン電流が減少します。 ゲート電圧がいわゆるカットオフ電圧に達すると、チャネルは完全に遮断され、電流の流れは停止します。
JFET の特徴的な点は、p-n 接合のゲートが負のバイアスがかかり、実質的に電流を流さないことから生じる高い入力インピーダンスです。 このため、このタイプのトランジスタは、低電力信号増幅器の入力回路、選択回路、およびアナログフィルタに最適である。また、低ノイズフロアという特徴も持ち、これはオーディオや計測回路において重要である。
JFETの動作は幅広いパラメータ範囲で線形であり、その電流-電圧特性はチャネルの長さと幅、およびゲート電圧の値に依存します。最大ドレイン電流、カットオフ電圧、またはチャネルの抵抗 などのパラメータによって、特定の電子回路におけるその用途が決まります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。