+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

VLSI(超大規模集積回路) - 定義

VLSI( 、超大規模集積)とは、主にトランジスタといった膨大な数の電子部品を単一の半導体構造に集積させ、集積回路(IC、集積回路)を形成する技術を指す用語である。 VLSIは、マイクロエレクトロニクス の発展における高度な段階を表しており、単一のチップ上に数百万、さらには数十億ものトランジスタを集積することが可能となり、小さな体積で複雑な論理、メモリ、および処理機能を実現しています。

VLSI 技術は、今日のマイクロプロセッサ、メモリチップ、信号プロセッサ(DSP)、および専用回路(ASIC)の基礎となっています。 高度な集積化により、高速化、低消費電力化、デバイスの小型化、そして大量生産における製造コストの削減が可能になりました。その中心となるのが、半導体リソグラフィの精度です。これにより、シリコン基板上にナノメートル単位の精度で微細な構造を形成することが可能になります。

VLSI は、トランジスタやメタライゼーションパスの配置から、機能モデリング、完成した構造のテスト、検証、最適化に至るまで、回路設計の物理的および論理的側面の両方を網羅しています。 設計プロセスはEDA(電子設計オートメーション)ツールによって支援されており、これによりチップ内での論理回路の自動合成、シミュレーション および配置が可能になります。実際には、VLSIは電子工学、固体物理学、離散数学、コンピュータ工学 の各分野の課題を統合したものです。

VLSI技術の発展は、集積回路内のトランジスタ数が指数関数的に増加するという仮定に基づくムーアの法則の予測に沿って進んできました。これらの成果により、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、組み込み回路、人工知能ソリューション といった現代のデジタルシステムが実現しました。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る